This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:引脚信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167169/tsw14j57evm-pin-information

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7444EVM

大家好 、我正在尝试通过 Quartus,对 TSW14J57进行编程、我在引脚规划器接口上遇到了问题。

我想知道 LED 和钥匙的一些引脚信息。 如何获取 此板的这些信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓、

    原理图随附。 如果您需要示例固件、可以从 TI 网站上的 TSW14J57EVM 产品文件夹下载该示例固件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1200.TSW14J57EVM_2D00_SCH_5F00_E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我根据原理图设计上的引脚信息来限制 TX SYNS LED 的引脚、然后问号会提示"编辑位置分配不成功。 引脚已分配。"


    但我很确定我没有分配 PIN_ AG25。 因为我删除了项目中的所有引脚配置信息。

    顺便说一下,这个项目文件由 TI 提供、其名称是 TSW14J57RevE_ 16L_ Xcvr_ ADCBRAMDACDDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我注意到"注意:路由到 FMC 的器件的 TX 同步信号未连接到 Arria10 EVM 中的 FPGA。 因此、器 件的 SYNCB0CMOS 通过 J7 SMA 连接器以蓝色连接到 Arria10 EVM "是在 A10 AFE74xx Xcvr 2x44210 JESD 参考设计用户指南的第三页上编写的、但我在 AFE744EVM 上找不到 J7 SMA 连接器。 您能回答我的困惑吗?


    谢谢、

    Deng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓、

    您使用的是 TSW14J57EVM 还是 Arria 10 GX FPGA 开发套件? 您参考的文档使用 Arria 10电路板。

    J7是 Arria 10 GX FPGA 开发套件上的 SMA、而不是 AFE744EVM。 查看 AFE744EVM 原理图后、我注意到所有同步选项(LVDS 和 CMOS)都路由到 FMC 引脚、而 Arria 10板未使用这些引脚。 AFE 也无法连接到这些同步引脚中的一个、除非您剪切迹线并将蓝色导线连接到连接器(J11)、或者在移除后将其连接到 Q21的焊盘1 (不需要此部件)。 据我所知、我们以前从未连接过这两个平台。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我使用  TSW14J57EVM。

    是否有基于 TSW14J57和 AFE7444EVM 的 Quartus 项目? 我希望得到官方的指导。

    谢谢、

    Deng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓、

    项目已附加。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3326.TSW14J57RevE_5F00_16L_5F00_XCVR_5F00_ADCBRAMDACDDR.zip