This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:我使用3个导联 RA、LA 和 LL、并且不使用 RL 导联。

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167741/ads1292-i-use-3-leads-ra-la-and-ll-and-don-t-use-rl-lead

器件型号:ADS1292

大家好、我叫 SY Hong、是韩国的硬件工程师。

我对 ADS1292有疑问。

OUT 产品具有3引线 RA、LA 和 LL。

我想使用不带 RL 引线的内部 RLD 块。

因此、我连接了如下所示的线路。

我将移除 RLDOUT 和 RLDINV 之间的线路、并添加1M 电阻器和1.5nF 电容器。

我们按如下方式设置寄存器。

RLD_SENS:0b111111

RESP2:0b00000111

我想知道、如果我将其设置为如上所示、我是否可以在没有 RL 电极的情况下使用 RLD 电路功能。

谢谢

此致

Sy Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不建议使用 RLD 电极。

    但是、如果客户真的不想使用 RLD 电极、所提供的原理图看起来是完全正确的。 但是、客户需要测试适当的偏置电阻器值(R7、R10和 R13)、并考虑和测试是否进行直流阻断(即 交流耦合)在到达 RLD 偏置节点之前与电极走线串联的电容器;原因如下:

    直流耦合电极– 设置人体偏置的机制很弱(通过偏置电阻器)、容易耦合

    (或)

    交流耦合电极–直流阻断(即 交流耦合)电容器 会引入一个 HPF、该 HPF 会使 ECG 基线失真

    然后、客户可能需要执行一些数字滤波/DSP 来清除噪声。

    建议使用评估套件/评估板(EVM)在做出决策之前进行一些测试和分析。

    谢谢。