This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:ADC128S102EVM 电源

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165361/adc128s102evm-adc128s102evm-power-supply

器件型号:ADC128S102EVM

我需要通过 J26 SPI 端口连接到 ADC128S102EVM 板

能否将精密主机接口板用作电源和电压基准?

我能否只插入 USB、而不使用控制 GUI 软件进行连接。  

来自 PHI 的 SPI 总线是否会/是否会干扰 J26上的外部 SPI?  

我希望如果控制 GUI 软件未运行/未连接、PHI 的 SPI 输出将被禁用/三态。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能、PHI 不能单独用作电源、它设置为执行所有电源和 SPI 接口、或者根本不使用。 因此、您无法在未连接到 GUI 的情况下连接它并从 PHI 获取电源、GUI 随后将激活 SPI 总线并与任何外部连接进行连接。   

    如果您希望使用具有不同通信方法的 EVM、则需要通过 J27和 TP1供电

    此致、  

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我最终所做的、我直接通过 SPI 端口启动并运行-谢谢