This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:连续数据记录

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165628/ads131m04evm-continous-data-record

器件型号:ADS131M04EVM

您好!

是否可以使用 具有最高采样率的 ADS131M04EVM 将大量原始数据记录到 PC 上、例如连续数据、而不会从捕获的数据中保存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4963713、

    您可以更改 Samples (样本)下拉菜单、并以最高采样率捕获在该下拉菜单中选择的最大样本数。 没有发现任何问题。

    GUI 根据所选样本数量分块获取数据、因此不存在像示波器那样的传统连续时间视图。 正如您所说的、记录一组长数据可能是一种很好的解决方法。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cole、

    还有一个问题:最大采样数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户4963713:

    我附近没有 EVM、因此我现在无法回答、但一些较新的 GUI 可以处理高达200万个样本。 这是在较旧的 GUI 架构上进行的、但最好选择65k 之类的器件。 请告诉我这是否足够,我下周可以给你一个适当的答案。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macias、您好!

    65K 采样意味着采样率最高的数据记录只有1秒。 这段时间过短。

    2M 采样意味着30秒、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户4963713:

    看起来它可以执行2M 采样。 使用"其他"选项将允许您键入客户编号、但不允许您超过最后2、097、152选项。

    最棒的

    Cole