This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:可编程比较器模式 FB 引脚输入阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166220/tpl1401-programmable-comparator-mode-fb-pin-input-impedance

器件型号:TPL1401

我已经在测试一个应用、在这个应用中、我想将 TPL1401用作一个可编程比较器。  我将遵循展示如何执行此操作的 SNAA348应用手册。

它确实可以工作、但在驱动 FB 引脚时、我看到明显的泄漏电流、如图所示。  它可以连接到大约200K 的接地电阻器。   我的源电压大约为50K、因此这会引入巨大的偏移误差。  如果我必须缓冲我的信号、我可能也只需使用一个外部比较器并保持缓冲器不变。

如果这是器件固有的特性、则它是我用例的一个示例。  我在应用手册中没有看到任何输入阻抗的说明、这使我怀疑这是器件问题。

有关 FB 引脚上预期输入泄漏的任何信息都很有帮助。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    应用手册中未提及这一点、但它是数据表中提供的规格、如下所示:

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是的、我错过了这个。   遗憾的是、这实际上使比较器模式对我用处不大。  如果我必须为 FB 引脚添加缓冲器、我也可以使用外部比较器。   我认为这值得在应用手册中提及。  200K/256或更高的任何源阻抗都将开始导致误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对应用手册的反馈。  

    如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    最棒的

    Katlynne