This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:为 SPI 引脚布线

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167545/ads8681evm-pdk-wiring-spi-pins

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8681

你(们)好。

是否可以 通过 SPI 将 ADS8681EVM-PDK 电路板连接到 NXPRegisteredi.MX 8M Mini 计算机模块?

我检查了设计、发现可通过 J2连接器访问 SPI 线路。 我建议为 J2使用匹配连接器、并从此处为 SPI 布线。 但是,目前对他们来说,这不是一个选择。  

最好直接将连接线连接 到 ADS8681 SPI 引脚、或将跳线连接到 SPI 引脚的电阻器? 如果他们这样做会产生什么影响?

您是否可以建议任何变通办法?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    假设 您未使用 PHI 板(即未插入 J2)、则需要向 TP2施加6V 至9V 电压、向 TP3施加3.3V 至5V 电压、两者均以 ADS8681EVM 上的 TP5为基准。  它们当然可以通过 R17和 R26通过 R29连接到 SPI 和其他控制线、然后从那里导出。