请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8681EVM-PDK 主题中讨论的其他器件: ADS8681
你(们)好。
是否可以 通过 SPI 将 ADS8681EVM-PDK 电路板连接到 NXPi.MX 8M Mini 计算机模块?
我检查了设计、发现可通过 J2连接器访问 SPI 线路。 我建议为 J2使用匹配连接器、并从此处为 SPI 布线。 但是,目前对他们来说,这不是一个选择。
最好直接将连接线连接 到 ADS8681 SPI 引脚、或将跳线连接到 SPI 引脚的电阻器? 如果他们这样做会产生什么影响?
您是否可以建议任何变通办法?
谢谢你。
此致、
Marvin