This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:有关多个 IP 使用情况和4通道使用情况的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167693/ti-jesd204-ip-question-about-multiple-ip-usage-and-4-lane-usage

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADS54J60、 DAC39J84EVM

大家好、我的设计中使用的是 Xilinx vc707、DAC39j84evm 和 ADS54j60 EVM 板。 我从参考设计开始、发现我需要为 单独的 DAC 和 ADC 调用模块2次、因为它们使用不同的 FMC。  我想使用线速率为9.8的 DAC 和线速率为4.9的 ADC、但如果我在 GTX_8b10b_rxtx IP 中更改 RX 和 TX 的线速率、则会出现错误消息。 您是否知道如何使用 不同的线路速率将模块 TI_204C_IP 调用两次?

另 一个问题是、我尝试在4211模式下使用 ADC、这意味着 RX 通道的数量需要为4。 但是、在我将 NUMBER_O_of _RX_Lanes 更改为4和其他参数后、发生了错误:

Vivado 无法打开此路径。

我做了什么问题吗? 如何将通道更改为4?

感谢 Advance 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒伊

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒伊、

    您可以使用 JESD IP 的 IP_ID 属性来解决此问题。 请查看用户指南第5.1节中的说明。 您可以为两个 JESD IP 分配不同的 ID。 此参数被传递到收发器包装程序、即 mgt_8b10b_wrapmodule。 在 GTX_8b10b_rxtx.SV 文件中、您可以使用 ID 值在收发器的两个实例之间进行选择。

    此致、

    阿迈德