This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RFEVM

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168284/adc12dj5200rf-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RF

我们已经在测试实验室环境中使用 TI 的 ADC12DJ5200RF 评估模块与采集板已有很长一段时间。  我们已经在高达10GHz 的各种频率下使用了它、具有不同的时钟源和截取。  我们主要使用 JMOD1、它在几 个非 showstopper 例外情况下工作正常。  一个是时钟/4伪差杂散(占主导地位时间的一半)、另一个是 初始固件加载阶段的断续。  我们在共享相同 HSDC-Pro 的同一台计算机上安装了另一个 TI 的6.4GHz ADC 程序、否则可能与固件加载问题有关、我不会发布此问题、而是发布时钟/4杂散。

我们知道、我们在设置测量中看到的时钟/4杂散是由于与 ADC 交错和校准相关的因素或相关的因素所致、我们认为、很可能必须有一种方法来消除这种杂散。  我们已经尝试了可用的校准、使用了两个不同的板、等等。  有很多 JMODEE 和很多铃音和口哨,我并不是说要理解所有这些。  例如、不同的 JMODE 允许您使用不同的基准时钟和 ADC 模式。  我们 使用...进行了后台和前台校准。  还有其他特定于 ADC 的设置、还有其他特定于时钟截取的设置...  在继续评估时、我们仍在使用它、并在实验室中将其实际用于项目和一些与生产相关的测试。  让我感到很不高兴的是、我 无法消除我在这种配置中看到的这个时钟/4杂散。  在该设置中、我使用的是 JMOD1、DEVCLOCK=10GHz/2=5GHz、REFCLK=5GHz/20=250MHz、输入频率从直流到奈奎斯特、尝试后台 和前台校准等  随附了一些设置示例捕获以及 HSDC-Pro UI 捕获。

是否有人做过 类似的事情并遇到我们正在看到的10GHz/2=2.5GHz 杂散?  感觉像是校准\ADC 交错相关的东西...  还是不幸运、两个电路板的硬件都不好?  或者我们 是否完全缺少 重要的东西?   

此致、

Mesfin。         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI M·金斯,

    在 JMODE1中、ADC 内部有四个 ADC 交错。 您在 Fs/4处看到的杂散是由四个内部 ADC 之间的偏移误差引起的。 杂散是固定杂散、与输入频率无关。 即使没有对 ADC 应用信号、也会出现这种情况。 您显示频谱的杂散电平足够低、小于-60dB。 我认为它不能比这大得多的改进。 一种方法是使用具有5GHz 时钟的双通道模式、在5Gsps 采样时、您不会在 Fs/4看到杂散。

    此致、

    Neeraj