This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:GUI 宏录制问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166313/afe4403evm-gui-macro-recording-issue

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403

您好!

我正在使用 AFE4403 EVM GUI、我的 GUI 工作正常、但当我尝试从 GUI 界面左上角的脚本选项启动宏窗口时、它会显示此错误。 此外、"启动"和"停止宏"录制选项为"可见/启用"。

我还启用了.Net Frame Work 3.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问 计算机的 Windows 操作系统版本是什么?

    请按照用户指南中的说明尝试卸载并重新安装 GUI 吗?

    安装前请先查看此主题-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914910/afe4403evm-gui-error

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题可能是由以下项目引起的

    1. 可能未安装所需的 python 版本
    2. GUI 首次启动、并初始化 Python 变量
    3. 出现通知超时错误5000
      1. 用户可能已安装32位 Python v2.7而不是64位 Python v2.7。
      2. GUI 的工作方式是在初始化时检查系统注册表中是否存在32位 Python v2.7、并在调用时使用此信息调用 Python 脚本(在 GUI 中单击"Launch Script"按钮。
      3. 当通过64位 Python 安装32位 Python 时、系统注册表不会更新、因此会阻止 GUI 启动 Python 宏。

    请尝试以下方法并尝试重新启动 Python 宏

    1. 安装 32位  Python v2.7
    2. 重新启动 GUI
    3. 完全卸载32位 Python v2.7和64位 Python v2.7并重新安装32位 Python v2.7。 (64位 Python v2.7仍可安装在 PC 中的不同目录中、而不是 C:\Python27)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Window 10 Pro。

    此外,我曾多次尝试过这两种方法,但问题仍然是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统上未安装64位 python。 该32位 python 也会自动与从 TI 网站下载的 AFE4403EVM GUI 软件进行集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、您可以在另一台 PC 上尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过、但结果相同、显示的错误相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我们再花24小时来研究此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查您的计算机上安装了哪些 python 版本、您能否打开命令提示符并键入 python 并输入。

    您能否提供命令提示符中显示的消息的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否处于管理员模式?

    是否可以尝试使用 Administrator 和普通用户模式和  

    在 cmd 提示符中键入 python 并按 Enter 键?

    您是否还可以提供“环境变量”的屏幕截图,“系统变量”->双击“路径”?

    谢谢