This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS1219:通过两个 BOOSTXL-ADS1219 EVM + MSP-EXP432E401Y Launchpad 同步采集数据

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS1219, MSP-EXP432E401Y, SYSCONFIG, ADS1219, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167588/boostxl-ads1219-simultaneous-data-acquisition-from-two-boostxl-ads1219-evm-msp-exp432e401y-launchpad

器件型号:BOOSTXL-ADS1219
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401YSysConfigADS1219ADS122C04

是否有一种简单的方法来扩展 BOSTXL-ADS1219和 MSP-EXP432E401Y Launchpad 组合的功能、从而支持从两个 BOOSTXL-ADS1219进行数据采集? 我想修改其中一个 boostxl 电路板上默认的 I2C 器件地址、并将其堆叠到同一底部 launchpad 插槽中、或将两个电路板分别插入顶部和底部 launchpad 插槽中。 我想我还需要修改 GUI、以添加选择需要从中获取数据的器件 I2C 地址的选项。 GUI 的源代码是否可修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    固件/GUI 为单一用途、不希望地址更改或在器件之间切换。  具体而言、寄存器映射是针对单个器件设置的。  因此、您可以更改一个设备的设置、但不能更改另一个设备的设置。

    数据收集与此类似、因为它配置为从单个器件捕获数据。

    您可以使用 MSP432E LaunchPad 编写自己的应用程序、并将数据从调试 GUI 端口传输到控制台终端。  在这种情况下、我建议将板放置在每组连接器上。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、感谢您的回答。 您能否给我指出我可以用作进行所需修改的起点的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    用于 EVM 的 C 代码我无法共享、也无法支持。  我建议下载最新的 CCS (版本12.x)并查看适用于 MSP432E401的 Resource Explorer、并查看使用适用于 I2C 和 UART 控制台的 SysConfig/TI 驱动程序提供的示例。

    ADS122C04有一些示例 C 代码可能会有所帮助。  ADS1219与 ADS122C04基本相同、但寄存器配置有所减少。

    https://www.ti.com/lit/zip/sbac299

    此致、

    Bob B