This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:USB 传输至 HSDC Pro 的速度

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD28EVM, AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164983/tsw1400evm-speed-of-usb-transfer-to-hsdc-pro

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVMAFE58JD28EVMAFE58JD48EVM

我想知道在使用 HSDC Pro 时、从 TSW1400的板载存储器向 PC 发送收集的样本的数据传输速度有多快。 最初、我假设这接近480Mbps 的 USB 2.0限制、但在读取(此处)表明发送2秒80MHz 样本可能需要20分钟左右的线程后、我不确定。 由于这是一个旧线程、因此可能自那时以来有些事情发生了变化。

我还想了解 TSW14J50的相同情况。 如果此电路板的 USB 传输速度明显更快、这可能会影响我选择使用哪种器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erich、

    请参见附加文件。 使用与 TSW1400和 TSW14J50相同的 USB2.0接口的 TSW14J56 Rev B 的速度应大致相同。

    TSW14J50、 TSW14J56和 TSW14J57仅适用于 JESD204B 接口 EVM。 它们不适用于 LVDS 和 CMOS 接口 EVM。 TSW1400无法与 JESD204B EVM 配合使用、因为它只能连接 LVDS 或 CMOS EVM。

    在 TSW14J50EVM 和 TSW1400EVM 之间进行选择实际上并不适合您。  

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../14J56revD-and-14J56revB-Time-Profiling.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些时序信息。  

    实际上、有些 EVM 同时支持 LVDS 和 JESD204B、例如 AFE58JD28EVM。 我正在考虑使用该器件或 AFE58JD48EVM。

    在我的用例中、我最感兴趣的是将原始 ADC 样本保存到计算机后对其进行后处理。  由于吞吐量更高、J56似乎更易于使用。 您是否知道将收集原始样本的时间减少到每 GB 19分钟以下的任何其他选项? J57看起来也使用 USB 3.0、但该电路板的成本要高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erich、

    我认为使用 AFE58JD28EVM 采集1G 样本不需要这么长时间。 我将这篇文章移至医疗数据转换器论坛、因为他们介绍了此 EVM、并且可能会提供有关捕获此数据量所需的实际时间的更多信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有医疗数据转换器论坛? 我看不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一职位现在正被医务组看到。 该帖子会根据器件型号转到论坛。 如果只使用 AFE58JD28EVM 器件型号创建新帖子、则会将其分配给相应的组。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在等待 对该问题的后续行动。

    如果有人对此有更深入的了解、或者可以确认使用 AFE58JD28EVM (或类似器件)节省原始样本的总吞吐量是否更快。 如果 我最初发现的是正确的(每 GB 20分钟)、那么我很高兴知道这一点、以便我可以继续并做出决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、  

    我们的团队目前遇到大量客户问题。 我们需要在实验室中检查此内容、我将在 11月3日(星期四)之前向您提供更新。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、  

    是的、无论您将 TSW1400EVM 与哪个 ADC 或 AFE 配合使用、TSW1400EVM 的总吞吐量仍为每 GB 20分钟。 TSW14J50EVM 的这个数字也是一样的。  

    谢谢、

    Karthik