This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:有关 ADS131M04IRUKR 与放大器、ADS1256之间软件/固件兼容性的反馈

Guru**** 2812655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS131M04, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167663/ads131m04-feedback-on-software-firmware-compatibility-between-ads131m04irukr-ads1256

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件:ADS1256ADS1261

尊敬的 TI 团队:  

 

现在、 我们在生产中使用 ADS1256 SMT 芯片。  大约每年的生产要求约为12000件。 遗憾的是、ADS1256、SMT 在所有标准配电器中都缺货。 铅非常高、不符合我们的生产要求。  

因此、我们计划   在所有生产板中将 ADS1256 SMT 芯片替换为 ADS131M04IRUKR

 

从数据表中,我们观察到 ADS131M04IRUKR 和 ADS1256之间的特性和硬件规格兼容性。 我们请求 TI 支持团队提供有关 ADS131M04IRUKR 和 ADS1256之间软件/固件兼容性的反馈  

 

谢谢、此致

Mahesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh Kodali、

    ADS131M04是一款同步采样 ADC、仅与集成基准搭配使用。 与 ADS1256相比、输入范围也更受限制。 从数字和模拟角度来看、M04与 ADS1256并不是很相似

    与 ADS1256进行更直接的比较是 ADS1261。 让我们离线同步、看看该器件是否适合您。

    布莱恩