This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158EVM-PDK:ADS1158 ADCPRO 安装问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167089/ads1158evm-pdk-ads1158-adcpro-installation-problem

器件型号:ADS1158EVM-PDK

安装 ADS1158 ADCPro 插件时遇到问题。 我不断收到错误:

我找到 bitrock 安装程序日志。  

日志从2022年11月1日16:24:04开始
首选安装模式:Win32
尝试在 Win32模式下初始化安装程序
已成功初始化模式 Win32
[16:24:07]--初始化操作----
[16:24:07]将系统信息记录到安装日志文件中、以帮助排除安装问题。
如果您在安装过程中遇到问题、请通过电子邮件将此日志文件中的问题说明发送至 pa_deltasigma_apps@ti.com。
[16:24:07]操作系统:Windows 10 Professional Service Pack 0 (版本号:10.0)
[16:24:07]操作系统为64位
[16:24:07]系统区域设置:简体中文
[16:24:07]检测到活动的 Windows 防病毒程序...
[16:24:07]检测到活动的防火墙程序...
[16:24:07]启用 UAC:1.
[16:24:07]安装程序以管理员身份运行:1.
[16:24:07]安装目录位于:C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1158
[16:24:07]可用磁盘空间= 661054768 KB (需要12566 KB)。
[16:24:07]--安装前的操作----
准备安装
[16:24:15]--准备安装操作--
准备安装
创建目录 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158
创建目录 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\source
解压缩文件
解压缩 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\TI License.pdf
解压缩 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\ADS1158EVM-PDK-SW_2.0.0_manifest.html
解压缩 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\ads1158-adcproplugin-2.0.0.exe
解压缩 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\MMB0_driver_install_x64-v2.0.0.msi
解压缩 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\MMB0_driver_install_x86-64 v2.0.0.msi
目录已存在:C:\Program Files (x86)\ADCPro\PDK_libmmb0\Styx
解压缩文件
解压缩 C:\Program Files (x86)\ADCPro\PDK_libmmb0\Styx\libusb-win32-src-1.2.6.0.zip
目录已存在:C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers
解压缩文件
解压缩 C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS\MMB0_DRIVER_INSTALL_x64-v2.0.0..msi
解压缩 C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS\MMB0_DRIVER_INSTALL_x86-64 v2.0.0..msi
目录已存在:C:\Program Files (x86)\ADCPro\PDK_libmmb0
解压缩文件
解压缩 C:\Program Files (x86)\ADCPro\PDK_libmmb0\mmb0_sch_d.pdf
[16:24:15]--安装后操作--
正在启动安装程序...
执行 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\ads1158-adcproplugin-2.0.0.exe
脚本退出代码:

脚本输出:

脚本 stderr:

运行 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\ads1158-adcproplugin-2.0.0.exe 时出现未知错误
运行安装后步骤时出现问题。 安装可能无法正确完成
运行 C:\Users\mwowzynski\AppData\Local\Temp\ADS1158\ads1158-adcproplugin-2.0.0.exe 时出现未知错误
安装完成
日志于2022年11月1日16:24:18完成
[16:24:20]--最后一页操作----

帮助! 它似乎是坏的。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Wowzynski、

    让我在内部进行讨论、看看之前的 e2e 中的问题是否得到解决。 我将告诉您我发现的内容

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Wowzynski、

    ADS1158EVM 工具文件夹存在问题、正在解决该问题、但以下链接应下载 ADS1158 EVM 文件的更新版本。 请先卸载之前的 EVM 文件、然后再安装新文件。

    如果这不起作用、请使用日志文件和相关的错误消息进行报告。  

    ADS1158EVM-PDK-SW 下载链接

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bryan。 一切似乎都运作良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、很高兴我们能为您快速解决这个问题

    布莱恩