This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7142:GUI 演示未正确连接、指南似乎缺少一些步骤

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766017/boostxl-ads7142-gui-demo-is-not-connecting-properly-and-guide-appears-to-be-missing-some-steps

器件型号:BOOSTXL-ADS7142

按照第3节(BOOSTXL-ADS7142 EVM 初始设置)中的步骤操作后、USB-OTG 端口显示为2个串行接口。 应用程序的主屏幕和日志图标旁边的指示器都指示电路板已断开连接;但是、日志会显示电路板在插入时(在拔下时断开连接)或重置时("onei: Server: hwcomm: device connect")已连接。 我还注意 到 ICDI 驱动程序是作为 ADS7142 EVM GUI 的一部分或 LM 闪存编程器的一部分安装的、必须单独安装、但在指南中从未提到过。 最后、将 BOOSTXL-ADS7142插入"BoosterPack 1"接口似乎会损坏 LaunchPad 的存储器。

我使用的是64位 Windows 10 Pro 和 Tiva C seris EK-TM4C1294XL LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BoosterPack 软件下载 ADS7142EVM GUI 包含支持 GUI 所需的所有程序和插件。   Launchpad 确实需要进行编程、以便通过闪存编程器与 BoosterPack 正确通信

    用户指南第7页 上是针对 LaunchPad 的 LM 闪存编程器的步骤、该步骤包含在文档中、在第1步中是用于下载 LaunchPad 所需软件的链接。 请确保所有跳线均处于正确设置、最重要 的是启动板上的电源选择 JP1。

    BoosterPack 应连接到 LaunchPad 上的插槽 BoosterPack2。 BoosterPack shoud 的 J1更靠近大型以太网连接器。 将 LaunchPad 连接到计算机时、请确保在 LaunchPad 的调试侧使用连接器、连接后 LED 将亮起。 此外、最好在打开 GUI 之前连接 USB。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了第二个 BOOSTXL-ADS7142、这似乎适用于 GUI 应用。 但是,内存损坏和缺少驱动程序安装步骤仍然是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉、我们的回答很长。 我们发现这是由于 Windows 10兼容性问题造成的。 我们之前已更新 GUI 以使用 Windows 10、但这似乎已经突破了限制。 我们正在更正和更新此安装程序以解决此问题。 请留出几天时间、并在更新后的 GUI 可用时通知您。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我已向您发送脱机连接请求。

    请接受此请求、以便我可以与您共享 Win10驱动程序。

    此致、
    Sandeep Kasargod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 我已经安装了驱动程序。 我试图提出的这个问题是、文档中没有显示驱动程序需要单独安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    我很高兴你进展顺利。 感谢您指出此问题、这是我们一侧某些更改的新结果、不需要单独安装驱动程序。 我们正在努力解决这一问题。
    此致、Cynthia