This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADC12DJ3200EVM:ADC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761492/linux-adc12dj3200evm-adc

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200TSW14J57EVM

工具/软件:Linux

您好!

我注意到 ADC12DJ3200EVM 随附的 GUI 是 Windows 应用。 TI 是否生产了任何源代码来查看我可以访问的 GUI 功能? 目的是帮助 Raytheon 开发一个需要访问 GUI 功能的芯片。 此外、是否有与 Linux 兼容的 GUI 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    我们仅支持适用于 ADC12DJ3200EVM 的 Windows 兼容 GUI。 如果您在 GUI (位于 ADC12DJ3200EVM 网站上)中查看设计封装和寄存器映射、应提供了解物理连接和 GUI 功能所需的信息。 如果您有任何疑问、我们乐意为您提供帮助。

    您能否提供您的公司电子邮件地址以便我们可以直接与您联系? 您可以提供的有关您的要求或项目的任何其他信息将帮助我将您引导至相应的资源。
     
    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我正在与 Zachary 合作进行此项目。 我可以在此处提供有关我们项目的更多详细信息。 请告诉我是否有更好的方式与您沟通。 我的电子邮件是 justenmg@gmail.com。

    作为在 Brigham Young 大学的 Capstone 项目的一部分、我们正在为 Raytheon 开发分阶段阵列接收器系统。 我们之所以使用 TI 的 ADC12DJ3200、是因为它具有同步采样功能。 我们有3个用于对接收器进行原型设计的 ADC12DJ3200EVM 以及一个 Xilinx Zynq UnltrScale + MPSoC zzcu102 FPGA 板。 我们已经尝试使用通常与 EVM 配合使用的 TSW14J57EVM 采集板、但为了加快数据传输至 SSD 的速度、我们移动到了 Xilinx 板。

    Raytheon 计划在此项目中使用 ADC12DJ3200、但我们希望能够使用我们的 Xilinx 板(运行 Linux OS)直接对 ADC12DJ3200EVM 进行编程。 本质上、我们希望开发一个具有与 TI 提供的 GUI 类似功能的程序。 如果 TI 提供了 GUI 的源代码、这将极大地帮助我们开发自己的接口。 我们很乐意购买您可以提供的任何 IP、以加快我们的开发过程。

    但愿这有所帮助。 我已经开始浏览这些寄存器、但我希望我们能够获得更实质性的内容、这样我们就不必重新发明车轮了。

    感谢您的快速响应。

    -Justen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 中、我收到以下错误消息。 插入电路板时、LED 亮起、但 GUI 无法连接到 EVM。 (因此 GUI 中没有绿色的"USB 已连接"指示灯)。

    有没有关于我可以在哪里找到缺少的 ftd2xx.dll 文件的想法?

     此外、在安装时  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Justen

    很抱歉耽误你的时间。 该文件通常包含在高速数据转换器专业版软件安装中。

    如果不需要 HSDC Pro、您可以使用 FTDI D2XX 驱动程序安装来安装它、该驱动程序可从其页面上获取、网址为:

    https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B