This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424EVM:与 TSM1405EVM 兼容?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768141/adc3424evm-compatible-with-tsm1405evm

器件型号:ADC3424EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3424

ADC3424EVM 是否与 TSM1405EVM 兼容、以及产品页面(www.ti.com/.../toolssoftware)中隐含的"高速数据转换器专业 GUI 安装程序 v5.00 (修订版 U)"软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko
    我已就您的问题通知 ADC3424专家。 他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim!

    是否有办法加快这种响应? 我需要一个"是"或"否"类型的答案。

    此致、

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持:

    我不想过于挑剔、但要了解广告中的产品组合是否正常工作、确实需要一个月的时间吗?

    此致、
    Marko