Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS131A04
您好!
我正在为使用 ADS131A04EVM 将其与 FPGA 连接的客户提供支持、并在启动过程中遇到一些问题。
在下面的捕获中、他尝试按照该过程(在 ADS131A04数据表的第79页中列出)进行操作、并进行以下观察:
- 他看到就绪状态
- 他发送解锁命令
- 他看到在下一次写入的状态字中收到了解锁命令
- 但是、之后、所有配置写入只会返回 DOUT 线路上的解锁状态字
- 他还在下一个命令帧开始时在 DOUT 线路上看到一个小脉冲
使用的时钟周期为320ns、下面的捕捉中可见的通道如下:
- 通道0–MISO (DOUT)
- 通道2–时钟
- 通道1–MOSI (IDN)
- 通道3–CS
遵循的步骤如下(DIN =下降沿、DOUT =上升沿):
- 发送解锁命令– 0x065500
- 写入 A_SYS_CFG 寄存器 –0x4BE800
- 写入 ADC_ENA 寄存器–0x0F0F00
- 发送唤醒命令–0x003300
- 发送锁定命令–0x055500
在硬件方面、他有一个 FPGA 评估板连接到 ADS131A04EVM 的 SPI 接头、交换了 MOSI 和 MISO (根据丝印问题)、并切断了 EVM 数字端 SPI 迹线以隔离、仅供外部使用。 EVM 上的跳线设置如下:
- M0–IOVDD
- M1–GND
- M2 - GND
- S4–向下(手动)
- S5–向上(标头)
- S8–向上(收割台)
- S7–向下(从器件)
- JP8–已卸载
- JP9–已安装
- JP10–已卸载
是否知道第二步不起作用以及 DOUT 为什么在快速脉冲后反复显示解锁状态字?
谢谢。