This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8548:配置 TI8548时偶尔出现问题

Guru**** 2922830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763574/ads8548-occasional-issue-in-configuring-the-ti8548

器件型号:ADS8548

您好!

我们在系统中使用通过 SW 模式(SW/HW 引脚上拉)配置的 ADS8548、以便在2.5V 时使用内部基准。 配置寄存器在系统加电时设置为0x800083FF。

在大多数情况下、这不是问题、但在某些客户中、每次都是一段时间、似乎器件已加电和配置、但出于某种原因、基准电压为0V、而不是2.5V。

您熟悉的任何问题可能会解释这一点吗?

谢谢、

Shachar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    我们以前没有看到这个问题。  您使用的是串行接口吗? 发生这种情况时、您是否检查了 REFIO 引脚上的电压是0V 还是2.5V?

    对 CR 寄存器进行编程后、请通过将位30设置为1来读回 CR 的内容以进行双校验、然后 CR 寄存器内容将通过接下来的两次访问(转换)在 SDO_A 上输出。 请在您检查后告诉我结果、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    实际上、REFIO 被设置为0。

    我们使用并行接口。

    我已经检查了 CR 寄存器、它不是我要设置的。

    有什么线索为什么?

    谢谢、

    Shachar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    您能告诉我、您向 ADC 发送了什么命令、 当您读回寄存器内容时、您得到了什么数据吗? 您在检查 CR 寄存器时能否向我显示时序图(/CS、/WR、CONVST、BUSY)? 此外、我建议监控电源引脚和复位引脚、以检查 ADC 是否已断电或复位引脚上是否出现干扰信号。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、

    我们将发送以下配置:"0xC00083ff"、并且在一段时间内、我们无法感知回读。

    我们将检查我们是否可以看到这种情况的任何原因。

    无论如何、感谢您的帮助。

    Shachar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    正如您提到的"我已经检查了 CR 寄存器、它不是我设置的那样。" 看起来您的 CR 寄存器内容已更改(上电后内部基准电压仍为2.5V)。  如果您不打算更改基准电压、我建议您使用硬件模式(HW/SW 引脚= 1)并通过设置 REFEN/WR 引脚= 0来使用内部基准、因为您的编程 CR 寄存器正在执行相同的操作。

    此外、如果您仍想使用软件模式、我建议您尝试使用命令"0x800083FF"、因为位30用于在 SDO_A 上输出寄存器内容、而 SDO_A 不 是您使用的并行接口。

    请注意、"在并行接口模式下、更改在第二个 WR 上升沿有效、或者在串行模式下更新寄存器内容的访问的第32个 SCLK 下降沿有效"

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    发现问题与在 CR 寄存器的2次写入访问之间提供的错误 SOC 信号有关。

    无论如何、感谢您的帮助。

    Shachar。