This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:ADS5400的批号是否会影响输出?

Guru**** 2515395 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772705/ads5400-does-the-batch-number-of-ads5400-affect-the-output

器件型号:ADS5400

我的客户以前使用的是2013批号 ADS5400。 后来、他购买了2009年和2010年的 ADS5400批号。 输入相同的信号,他发现、2009和2010年 ADS5400批次的输出波形与2013年的波形不同、2010批次的静态电流比2013批次的静态电流大100mA 以上。

ADS5400数据表的最新版本中提到了寄存器更新。 这会影响输出吗? 导致这种现象的其他原因是什么? 如果有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy、

    您能更详细地介绍一下两种器件之间的差异吗?
    您能否详细说明客户是如何测试 ADS5400的? 他们是否为两者设计了定制 PCB、或为每种设计使用相同的 PCB? 您能否也向我发送有关测试设置的详细信息?

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    我的客户使用相同的程序在同一 PCB 上测试了两个 ADS5400。 但输出波形不同。

    当客户给我反馈时、我会提供更多详细信息。

    谢谢

    此致、
    Amy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福

    你好

    我们使用同一电路板进行测试。 在没有对程序进行任何修改的情况下。 输出波形不同。 版本中提到了更新寄存器以及是否需要再次设置寄存器。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Amy、

    我已与负责此部件的产品和系统工程师进行了通信。 他们应该能够提供更多细节。 请允许我用他们的意见返回给您几天。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy、

    我将此问题分配给了质量工程师。 他可能会帮助您进行查询。 感谢您的耐心等待。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福

    谢谢、我们正在等待您的反馈。

    Amy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    您能告诉我们批次追踪代码还是日期代码吗?

    此致、Jay (CQE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    很抱歉我迟到了。 芯片上的一些丝印是02A1PLT、其他是02A1PNT。
    如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢你。

    此致、
    Amy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    你好

    芯片上的一些屏幕打印件是02A1PLT、其他的是02A1PNT。 好的。 您能找到这些信息吗? 您还需要我提供书面信息。 请告诉我。 谢谢你。