This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:AFE4410是否可以避免峰值波?

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764651/afe4410-does-afe4410-can-avoid-the-peak-wave

器件型号:AFE4410

大家好、我对 AFE4410有2个问题。

首先、我想问 TI 是否有适用于 AFE4410的 LED 和 PD 的建议部分。

其次、AFE4410中是否有任何功能可在测量 PPG 信号时避免峰值波形?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    由于 AFE4410是在 NDA 下共享的、因此让我们离线讨论。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    好的。 BTW、如何离线与您讨论、您是否有电子邮件地址或其他任何内容。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、完全正确-我找不到任何好的 TDS。 我希望在我的项目(非医疗健康监测设备)中使用 AFE4410或4420、因为它看起来比我的多芯片设计简单得多。 有人可以帮助我找到与 TI 签订 NDA 的方法并获取所需信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    要访问 AFE4410相关配套资料、请单击 AFE4410产品文件夹中"更多信息"下的"立即申请"并填写表格。