This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:控制线

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766311/dac5672-control-lines

器件型号:DAC5672

您好!

当 WRT 上的上升沿发生时、数据被锁存在 IC 的内部锁存寄存器中、但模拟转换值是否会自动输出? 或者、我们是否必须在 CLK 上发出另一个上升沿才能将转换后的值从 IC 中释放出来?

当数据被锁存时、转换是否开始?

CLK 上的上升沿是否开始转换?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给一位设备专家、该专家将很快回复您。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭君灿:

    在 WRT 信号的上升沿将数据锁存到器件后、您需要4个额外的采样时钟周期来将数据转换出器件。
    在第9页的第6.9节开关特性表中、tLAT (到输出的时钟延迟 WRT A/B)为4个时钟周期。

    www.ti.com/.../dac5672a.pdf

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    这是否意味着我们必须在 CLK 引脚上至少应用4个时钟周期 才能从器件中获取转换数据?

    此致

    郭君

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭君灿:

    是的、一旦 数据在 WRT 信号的上升沿锁存到器件中、您将需要在 CLK 引脚上额外增加4个时钟周期才能将数据从 DAC 中取出。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我对 DAC5672还有另一个问题。 一旦您将数据锁存到 DAC5672内部锁存器中、然后使用 CLK 上升沿启动转换、锁存器是否会在由于另一个 WRT 上升沿而没有其他锁存器时保留数据?

    此致

    郭君

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    是的、只要由于另一个 WRT 上升沿而没有其他锁存器、锁存数据就应保留。

    此致、
    Neeraj