This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:连接问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, TUSB3410, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766545/afe4300evm-pdk-problem-connecting

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: TUSB3410AFE4300

主席女士,

我已开始使用 AFE4300EVM-PDK、但遇到2个问题:

- MMB3显示屏显示一个滚动 AFE4300文本、然后将"xxxxx"置于屏幕上。 LED 不亮;TUSB3410器件正常工作。

- GUI 显示"VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误"。  

对于后一个错误、我检查了互联网、并确保安装了最新的.net 框架。

我使用 Windows 10。

我希望您能帮助我让 AFE 正常工作!

此致

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我们直到数据才遇到这种问题。
    您能否确认 USB 驱动程序是否安装正确?
    我还建议在其他 PC 上尝试(如果可能、请使用 Windows 7)。 这只是为了确保 EVM 不会损坏。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、

    由于我们没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    我要关闭此帖子。 如果您有任何后续问题、只需在下面发布答复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pavreen:解决方案是转到 Windows 7。 或许最好也为 Windows 10提供 GUI、但由于此开发套件即将推出、我可以想象这种情况将不再发生。

    感谢您的建议、他们做到了!
    此致
    Marc