This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:ADS54J42温度问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764130/ads54j42-ads54j42-temperature-issue

器件型号:ADS54J42

戴尔

我正在执行 ADS54J42的温度测试。
当温度高低时、系统开/关测试。
有两个问题。

解决方案是什么?

1)室室
当温度较低(小于-10度)时、JESD204B 链路连接到正常状态、但数据不输出。
当温度上升(超过5度)时、它正常工作。

2)高温(40度以上)下未连接同步。

ADS54J42配置如下所示。

LMFS:2242
SYSREF:5.76Mhz
K:16岁
线路速率:3.6864Gbps
每个链路的通道数:2.
抽取率:x2

带宽:75MHz

设备时钟:368.64Mhz

*寄存器值

0x0000 0x81

0x0011 0x80

0x0059 0x20 #始终向位5写入1  

0x4003 0x00

0x4004 0x68

 0x60f7 0x01 #数字复位:自清零复位

0x6044 0x00 #数字增益= 6dB

0x6041 0x16 #十进制滤波器模式(位5、2-0)、DECFIL EN (位4)

0x604d 0x08 # DEC MOD EN (位3)

0x6052 0x80 #总线重新排序 EN1 (位7)

0x6072 0x08 #总线重新排序 EN2 (位3)

0x6000 0x01 #复位数字。 写入6800h 后必须发出

0x6000 0x00 #清除复位

 

0x4003 0x00

0x4004 0x69

 

0x6001 0x32 # SYNC (7)、SYNC 寄存器使能(6)、JESD 滤波器(位5-3)、JESD 模式(位2-0):"00110010"

0x6000 0x80 #设置 CTRL K

0x6006 0x0F #将 K 设置为16 (写入 K-1)

0x6031 0x0a #输出通道重新排序以获取 DA0和 DA1上的数据

0x6032 0x0a #输出通道重新排序以获取 DA0和 DA1上的数据

0x6005 0x00 #  

0x4003 0x00

0x4004 0x6A  

0x6016 0x02 # JESD PLL 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获得更好的支持、我们正处于吸引最优秀的人员来支持此器件的过程中。  

    在平均时间内、请确认以下内容:  

    • 当链路发生故障时 、SYNC 信号的状态是什么?
    • 请更准确地描述测试条件的过程。  
       1) 1)在什么温度下建立初始链路?
       2) 2)在低温下发生故障时、是否尝试了重新同步? 成功了吗?
       3) 3)如果在低温下建立了初始链路、您是否看到了正确的数据?
       4) 4)从 FPGA 侧报告了哪些错误?
    • FPGA 上的 JESD_RX 是否具有均衡功能?
      如果在低温条件下重新训练均衡器、会发生什么情况?

    此致、  

    洪苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们一点也没有听到响应。 我暂时关闭该帖子、但如果仍有问题、请使用上述请求的信息进行回复、我们将解决该问题。

    谢谢、RJH