This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:利用 FPGA 的 SYSREF 输入与其他器件同步

Guru**** 2386560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768849/tsw14j56evm-utilizing-sysref-input-to-fpga-to-synchronize-with-other-device

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我目前正在使用与 ADC12J4000EVM ADC 配合使用的 TSW14J56EVM FPGA 作为雷达应用的一部分。 从信号生成到采集、由于数据采集必须在 SYSREF/LMFC 边缘的 FPGA 中进行、因此存在一些轻微的不一致性。 ADC 在旁路模式下以1.6GSPS 采样、K=4、这应提供10MHz 的 SYSREF 信号(从数据表中- f_sys = 1/t_sys = f_dev/(5 K *F)= 1.6e9/(5*4*8)= 10e6)。 我的问题是、是否有任何方法可以获得该10MHz 信号作为 FPGA 上用于同步的输出? 或者、我可以使用 TSW14J56EVM 上的 EXT_SYSREF SMA 连接为具有外部10MHz 源的 SYSREF 计时吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们将研究可能的情况。
    我希望在星期一的一天结束前获得更多信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经与我们的固件团队讨论了这一点、可以在 TSW14J56EVM 连接器上提供 ADC 端口 SYSREF 信号。 当我估计固件的修改完成时间后、我将再次做出响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的配合、我们非常感谢您的支持。  

    我之前和我的团队讨论过这个解决方案、我们很好奇:是否也可以通过 FPGA (或 ADC)施加输入 SYSREF 信号? 还是只能将 SYSREF 作为输出?

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    最好在同一电路板上生成 FPGA 器件时钟和 SYSREF。
    因此、我建议在 ADC 板上使用 SYSREF 源保持电流配置。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您提供信息。 我们将使 SYSREF 作为输出工作。 我将等待您提到的固件解决方案。

    谢谢、
    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    希望你们做得好。 只是想检查并查看是否有针对此问题的潜在固件解决方案的更新?

    谢谢、
    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将与固件团队核实状态。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是 TSW14J56EVM 版本 D 的更新固件。这会在 TRIG OUT B SMA 连接器上输出接收到的 SYSREF 波形的副本。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/TSW14J56REVD_5F00_FIRMWARE_5F00_SYSREFOUT.rbf

    将此文件复制到以下文件夹:  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\Firmware

    运行 High Speed Data Converter Pro 并连接到 TSW14J56EVM 后,从菜单中选择 Instrument Options > Download Firmware。 然后选择新文件"TSW14J56REVD_firmware_SYSREFOUT.RBF"并单击"确定"。

    TRIG OUT B 处的 SYSREF 复制与 JESD204 IP 内部使用并由 ADC 接收的实际复制之间可能存在一些偏差。 您可能需要向外部电路添加一些延迟、以便使其他信号根据需要与 HSDC Pro 中捕获的数据块对齐。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 此.RBF 起作用。 请提供固件源代码吗? 我们正在进行我们自己的某些固件定制、需要根据您的更改生成位流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    固件团队正在努力创建更新的可分发源代码包。 我希望明天或第二天有一些东西可以分享。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。

    更新后的源存档文件附于此处:

    e2e.ti.com/.../TSW14J56RevD-Respin-Fw.qar

    请将此文件复制到安装程序用于原始版本的以下源代码位置。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Source Code

    此致、

    Jim B