请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC161S997 我将 DAC161s997与 cortex M4微控制器相连、用于 SPI 通信。 输出卡在3.37mA、正如预期的那样、当我将 ERRLVL 引脚设置为高电平时、变为21mA。 但是、它一直处于该错误状态。 根据我采用的 C 代码、我获得的 errValue 为0x2300 (其中 errValue = DAC161_convert_ERR_Value (errHigh_uA)& 0x0000;)。 您能向我解释一下这意味着什么吗? 是否有指南可供用户根据此 errValue 了解问题?