This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:如何在 Windows 10上使用 ADS1298R 软件

Guru**** 2455250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774235/ads1298-how-to-use-ads1298r-software-on-windows-10

器件型号:ADS1298

尊敬的所有人:  

我想使用 ADS1298ECG 软件、我的操作系统是 Windows 10。

我在这篇文章中使用了该方法-> https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/656505

但似乎... 嗯、我无法分辨发生了什么。

下面是由 INF 向导提供的.INF 文件。

中文 单词表示“未知 USB 设备(设备描述符请求失败)”。

也许我应该先卸载一些驱动程序、但我不知道应该卸载哪些驱动程序以及如何卸载。

我希望有人能帮我解决这个问题。

ZYC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZYC、

    在执行开机自检中的步骤之前,是否卸载了所有软件和驱动程序?  

    我建议卸载所有内容并重试-此下载可能很困难。

    查看此帖子:  

    该帖子显示了如何在设备管理器中检查 USB 驱动程序、以及如何在必要时更新驱动程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander Smith、
    非常感谢您的建议。
    我已卸载软件。 但我不知道如何卸载驱动程序。
    那么、您能否告诉我应该卸载哪些驱动程序以及如何安全地执行卸载。
    ZYC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅我在上一帖子中链接的帖子。 转至设备管理器、然后右键单击 USB 设备下的 MMB0驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在设备管理器中看不到任何 MMB0驱动程序
    请告诉我应该怎么做。
    ZYC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为我拍摄类似这样的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    也许我应该把它翻译成英语、但可能需要一些时间。 如果您不能读中文、请告诉我、稍后我可以进行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道中文,但不幸的是我不知道。 不过、我认为没有必要进行翻译。
    哪个是 MMB0? 由于未列出、您可能没有下载它、这意味着无需卸载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确定我在开始之前已经卸载了该软件。  由于 MMB0不存在、我相信所有内容都已卸载。

    但在 libusb0中使用 INF 向导时,无法获得正确的供应商 ID 和产品 ID。

    您能不能知道问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您引用的内容。 您是否已尝试重新安装所有内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试卸载所有内容、然后发布此帖子->  https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/656505

    当我转到步骤9时、我发现设备 ID 似乎无效、如下所示。 因此,我无法使用 NI-VISA Driver Wizard。

    但我无法分辨出什么是错误的。 请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 NI-VISA Driver Wizard 成功安装了 NI-VISA 驱动程序。

    现在、我们可以在 NI-VISA USB 器件中看到该板。

    但仍然没有找到固件。

    请告诉我接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动软件后、电路板是否正确枚举为 USBStyx 器件?
    e2e.ti.com/.../743115

    当您尝试启动程序时、您收到了什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、MMB0驱动程序似乎未正确安装。 因此、我无法安装 USBStyx。

    这来自我的设备管理器。 如果一切正常、这里应该是 MMB0。

    我不知道"无效产品字符串"是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有看到过这个问题、我会做一些研究、看看我能找到什么-在多次尝试重新安装后、问题是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我已经尝试过几次、只是为了获得相同的结果。

    我还借用了一台 Windows 7 PC 并尝试在其上安装该软件。 我发现 NI-VISA MMB0驱动程序是在安装软件期间自动安装的。

    但它在 Windows 10上有所不同。 我必须使用 NI-VISA 驱动程序向导来安装驱动程序。 然后我遇到了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一些东西阻止了安装。 这可能是防病毒、管理员权限或程序问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经放弃在 Windows 10上使用此软件。 我从一位同事那里借用了一台 Windows7计算机、并成功更新了该计算机上的驱动程序。 谢谢大家。

    ZYC