This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:Verilog/System Verilog 仿真模型

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767972/dac38rf84-verilog-system-verilog-simulation-model

器件型号:DAC38RF84
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

您好!

我正在开发一种 FPGA 设计、该设计必须通过 JESD204B I/F 驱动 DAC38RF84

在开发阶段、Verilog/System Verilog 模型对于 RTL 仿真非常有用、理想情况 下、该模型可以将高速 SERDES 通道用作输入并返回 JESD 发送器发送的样本。

我已经拥有 JESD TX 的模型、包括 SERDES 通道。

是否有可用的器件?

提前感谢您

此致、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riccardo
    我们的 DAC 专家之一正在审查您的问题、并将很快作出响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riccardo、

    DAC38RF84使用与 DAC38J84相同的串行器/解串器。 请从以下链接下载 DAC38J84 IBIS-AMI 模型的文件。

    此致、

    Jim

     txn.box.com/.../5b4dbqydzmiaim3vw0euohgo684yis46

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    实际上 IBIS 模型不是我想要的。
    我需要一个模型来使用 Questasim/Modelsim 等工具执行数字 RTL 仿真。 该模型应使用 Verilog/system Verilog 语言编写(即使是加密模块也可以正常工作)。 我需要测试我开发的用于馈入 JESD 接口并通过 SPI 端口写入 DAC 配置的逻辑。

    此致、

    Riccardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riccardo、

    很抱歉、我们没有类似的东西。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何感谢你能抽出时间

    此致、

    Riccardo