在 DAC37J82中配置 NCO 和混频器的正确步骤是什么?
如何将3个 NCO 频率控制字加载到 NCO 块中? 是否通过写入 最后一个寄存器(上部 freq 字)来触发自动同步以将整个字段(3个字)加载到 NCO 块中?
加载新的 freq 字后、NCO 累加器是否必须由 SYNC 信号复位才能正常工作? 如果选择了 sif_sync、如何生成此同步信号?
何时应将 NCO_ENA 和 Mixer_ENA 置为有效? 在配置 NCO 频率字之前或之后?
可以动态更改 NCO 频率字吗?
谢谢!