This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82 NCO 和混频器配置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768182/dac37j82-dac37j82-nco-and-mixer-configuration

器件型号:DAC37J82

 在 DAC37J82中配置 NCO 和混频器的正确步骤是什么?  

如何将3个 NCO 频率控制字加载到 NCO 块中?   是否通过写入 最后一个寄存器(上部 freq 字)来触发自动同步以将整个字段(3个字)加载到 NCO 块中?  

  加载新的 freq 字后、NCO 累加器是否必须由 SYNC 信号复位才能正常工作?   如果选择了 sif_sync、如何生成此同步信号?  

何时应将 NCO_ENA 和 Mixer_ENA 置为有效? 在配置 NCO 频率字之前或之后?

可以动态更改 NCO 频率字吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们已收到您的问题。 我们的 DAC 专家之一将很快做出响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thang、

    在使用地址0x12 - 0x19配置 NCO 并通过将地址0x02中的位4和位6设置为"1"来启用混频器和 NCO 之后、您需要同步 NCO。  在执行此操作之前、您需要通过选择寄存器地址0x1F 位[7:4]中的一个选项来决定如何执行此操作。 如果要使用手动同步、则应将位7 ="1"以及位5和位4设置为"0"以选择 SIF_SYNC。 然后、要执行同步、只需将 SIF_SYNC 信号从0脉 冲到1并返回到0、方法是将地址0x1F 的位1写入0、然后将0写入1。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thang、

    为 NCO (相位和/或频率)加载新值后、您必须重新同步 NCO 以使更新变为活动状态。 无法在运行中执行此操作。 首先或写入 NCO 数据后启用混频器和 NCO 无关紧要。

    此致、

    Jim