This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:奇怪的行为与温度间的关系

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764348/adc12dj3200-strange-behavior-vs-temperature

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

大家好、

我们观察到涉及 DAC38RF89和 ADC12DJ3200的设计出现异常行为。

我们以这样的方式设置系统、使模拟路径中仅涉及 DAC 和 ADC。

问题在于,何时和仅当(!) 我们将系统加热至75oC 及以上的电路板温度、然后冷却系统、在大约8oC 的电路板温度下、我们会受到干扰、从而导致调制解调器中出现一些未校正的错误。

从我们到目前为止进行的测试来看、我们已经验证了在执行上述序列时、此响应始终是可重现的。

产生的干扰也或多或少很典型。 这些器件是否在某些阈值下监控裸片温度并通过算法调整其内部运行?

我们得到的行为类似于内部参数的变化、这种变化是由温度相关的决定引起的、一旦在输出(对于 DAC)或输入(对于 ADC)产生瞬时干扰。

如果这种情况允许、是否有任何方法可以实现。 “平滑”此效果?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    我将在今天稍后时间提供更详细的答复。
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    除了数据表的建议运行条件和绝对最大额定值部分中的要求之外、我不知道 DAC38RF89的任何热相关问题。
    ADC12DJ3200在该数据表的这些部分中列出了类似的限制。
    对于高于最大额定结温的任一器件运行、都会增加时基故障(FIT)率和/或影响可靠性。
    ADC12DJ3200的性能(主要是线性)可能会因器件温度的显著变化而降低。
    对于需要持续使用的应用(例如调制解调器)、我们建议客户将器件配置为一种后台校准模式。 在这些模式下、器件线性度持续优化、而不会中断器件功能。
    如果应用程序对 ADC 线性性能的变化很敏感、并且当前未使用后台校准、则我建议您尝试使用该模式而不是前景校准模式。 这可以消除您看到的问题。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    非常感谢...

    我们过去使用过后台校准、然后将其禁用、因为它导致的问题比优点更多...

    我们会再试一次...

    会让您随时了解最新信息

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    如果您可以通过任何方式量化温度变化时 ADC 或 DAC 性能中遇到的降级类型、这会很有帮助。 例如、性能稍微差一些、或者一些样本是否看起来完全损坏。
    当 ADC 处于前台校准模式时、性能不会随温度的变化而发生任何突然变化、当器件温度偏离校准温度时、线性度会逐渐下降。
    我现在要关闭此主题、但如果您有其他要讨论的信息、请回复或启动新主题。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim

    该问题表现为一个或几个样本瞬间损坏。

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    如果 ADC 在前台校准模式下运行、我不会看到类似的东西。
    在后台校准模式下、交换刚刚校准的和要校准的下一个 ADC 内核时、数据中可能会出现小毛刺脉冲。 请参阅图60和61以了解预期结果。
    如果您可以将问题与 ADC 或 DAC 隔离、以便我们可以重点关注其中一个器件、这会很有帮助。
    如果问题是可重复的、那么了解这种情况发生在什么电路板或器件温度也很有用。
    与此同时,我将与我的发援会同事再次讨论这一点,以征求他们的意见。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    “棘手”的部分是,当我们连接两个系统(一个在烤箱内,另一个在烤箱外)时,当烤箱内系统的温度超过问题发生的特定点(8degC 电路板温度)时,两个系统的接收端都会出现问题。 这两个转换器唯一常见的是1.85V 电源、该电源朝向 DAC 的高限值(需要1.8V、限制1.89V)和 ADC 的低限值(标称需要1.9V、低限值1.8V)。
    这是我们计划执行的测试之一、即对该电压使用外部稳压器。

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincenzo

    我已经和一些专家讨论过这个问题、我们有一些理论和调试步骤可以尝试。

    1) 1) JESD204B 接收器中的 RBD (接收缓冲器延迟)设置可能没有足够的裕量来处理整个温度范围内的时序变化。 在特定时刻、这会导致链路短暂中断。 请尝试将 RBD 设置增加1或2、以查看这是否有任何影响。

    2) 2)发生错误时、接收器中是否设置了任何 JESD204B 错误标志?

    3) 3) JESD204B 链路是否重新初始化或重新启动?

    4) ADC 或 DAC 中是否设置了任何警报(例如 、ADC12DJ3200中的 LINK_ALM 或已重新排列的 ALM 或 CLK_ALM)请注意、ADC 警报可能会在初始设置、并应在链路启动并运行后清除。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    我没有听到对我之前的帖子的任何回复、因此我希望此项目已解决。
    如果问题仍然存在、请回复并告知我们是否有其他信息。
    此致、
    Jim B