This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:输入范围与 AVDD 的关系

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777565/ads131e08-relation-of-input-range-vs-avdd

器件型号:ADS131E08

大家好、

我的客户就 ADS131E08的输入范围提出了一些问题。

如果 Vref =5V、AVDD-AVSS=±2.5V 下的输入 Vinp=2.5V/Vinn=-2.5V、该怎么办?

如果 ADS131E08将上述输入识别为差分输入=5V、它是否可以输出 code7FFFFF?

还是 ADS131E08无法接受 Vref=5V、因为 AVDD=2.5V 来自 GND?

我期待收到您的回复。

此致、
Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、


    如果电源为双极电源(AVSS=-2.5V、AVDD=+2.5V)、则基准电压仍可以具有5V 的幅度、但您需要连接 VREFN=-2.5V 和 VREFP=+2.5V。 由于基准是模拟输入、因此绝对最大值将为 AVDD+0.3CV、工作最大值为 AVDD。

    此信息写入数据表第7页的"建议运行条件"表中。 在表中的电压基准输入部分下、VREFN 的标称值可为 AVSS、而 VREFP 的最大工作电压为 AVDD。

    因此、如果 AVSS=VREFN=VINN=-2.5V、并且 AVDD=VREFP=VINP=+2.5V、您应该能够读取7FFFFFh 的输出。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San

    感谢您的解释。

    尽管我已经验证了答案、但让我确认我的理解。

    如果 VREFP=2.5V 且 VREFN=-2.5V、则表示 VREF=2.5-(-2.5V)=5V

    在这种情况下、当客户使用伪差分输入时、 满量程范围应为5V。

    另一方面、全差分输入时的满量程范围应为10V (±5V)。

    这种理解是否正确?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、


    没错。 如果 VREFP=2.5V 且 VREFN=-2.5V、则 VREF=2.5-(-2.5V)=5V、ADC 的满量程范围为±5V。 此外、如果客户使用伪差分输入(例如 AINN=0V、但 AINP 可以从-2.5V 变为+2.5V)、则 ADC 检测到的输入将为±2.5V 测量值。

    在该设置中、ADC 范围为±5V、但伪差分输入为±2.5V、客户只能看到整个 ADC 范围的一半。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San

    我明白了。

    感谢您的友好解释!

    此致、

    Shota Mago