This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110EVM-PDK:为什么 ADS9110EVM 带宽限制为160kHz、而 ADS8881EVM 带宽限制为1.6MHz?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767730/ads9110evm-pdk-why-is-the-ads9110evm-bandwidth-limited-to-160khz-while-the-ads8881evm-bandwidth-is-limited-to-1-6mhz

器件型号:ADS9110EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS9110ADS8881

ADS9110的 EVM 板的输入带宽由输入放大器上的 LPF 限制为160kHz、但 ADS8881 EVM 板的带宽限制为1.6MHz。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    没有一个特定的原因、通常情况下、您应该限制系统的带宽以尽可能提高 SNR 和 THD。 在可能存在宽带外部噪声的实际系统中、您需要将 ADS8881的带宽限制在500kHz 以下以防止混叠。

    ADS8881EVM 是使用高精度音频源进行测试的、该音频源输出非常清晰的信号、并不一定需要抗混叠滤波器、但在大多数情况下、您需要一个抗混叠滤波器。 与 ADS9110EVM 设计类似、您可以使用输入驱动器放大器设计抗混叠滤波器。

    尽管 ADS9110的 EVM 将输入带宽限制为160kHz、但与 ADS8881输入带宽限制为500kHz (采样率最大为1Msps)相比、该器件可支持高达1MHz 的频率(采样率最大为1Msps)。

    希望这个答案是你的问题。 如果没有、请随时将后续问题发布到此主题。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。