This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:共模电压

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776948/ads1292r-common-mode-voltage

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

ADS1292r

1.我忘记为单端输入设计 INxN 的常见失调电压。 如何在单端或差分电路原理图中添加电路?

2.我听说 RLDIN/REF 可用作单端输入。 如何设置寄存器? 我是否必须再次设计我的电路?

 实际上、我不了解数据表的详细信息。 请尽可能详细地解释上述两个问题。 谢谢你。

+

AVDD = 3.3V、AVss = 0V。

我预期 RLDOUT 大约为1.6V、但转换后的值为1.2mV、接近0V。

当我使用万用表检查 GND (AVss)引脚和 RLDOUT 引脚之间的实际电压时、电压为3.3V。

我认为 SPI 通信和数据转换没有错误。 由于我可以使用正确的增益读取测试信号、因此每个通道上的 MVDD 和 VDD 以及寄存器符合我的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seonjo、

    感谢您的发帖。

    请参阅图52、了解如何在 ADS1292内部配置 RLD 放大器。 必须通过设置 RESP2[1]= 1来选择内部 RLDREF 电压。 如果所有 RLD_SENSx 位都设置为0、则该放大器将输出缓冲的1/2 Vs 电压。

    您的原理图显示了两条电极输入路径。 如果您使用 RLD 输出偏置患者信号、则可以移除高通滤波器(C7/C12和 R10、C13/C15和 R22)。

    [引用 user="Seonjo Lim "]我预计 RLDOUT 大约为1.6V、但转换后的值为1.2mV、接近0V。[/quot]

    如果您尝试通过器件测量 RLD 输出、请按照第51页上的步骤操作。 请注意、通道将测量(RLDOUT - RLDREF)。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、对于1/2 Vs 电压、PDB_RLD 位还必须设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seonjo、

    为了启用 RLD 放大器输出、必须将 PDB_RLD 位设置为1。

    此致、