This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:双极运行模式&放大器;读取输出

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC7524, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768147/tlc7524-bipolar-operation-mode-reading-the-output

器件型号:TLC7524
主题中讨论的其他器件: LM358

您好!

我正在使用 TLC7524为我的高级项目生成正弦波。 我在双极模式运行方面遇到了问题。 我使用的 Vref 为2.5V、输出放大器是 LM358双路运算放大器。 另外、我应该连接到示波器的输出、因为有些人查看两个引脚上的输出、而其他人只是参考最终输出和接地。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥斯汀、

    您可以为您的设计共享原理图吗?

    您可以在任意位置进行测量。 连接到 OUT1和 OUT2的第一个放大器的输出应为0V 至-2.5V 的负电压。 根据第二级的增益设置、您将在此处看到双极输出。

    在进行这些测量时、我还会验证基准电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    您是否能够在这方面取得任何进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我是。 我发现我的系统不需要双极操作、但现在我处于一个小的拾取模式、因为我的输出不会像我想要的那样输出。 我尝试创建0-5V 的正弦波、它将输出、但正弦波是偏侧的。 上半部分保持比下半部分更长的时间。 我想在运算放大器输出端接地端添加一个电容器、看看这是否可能是直流问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥斯汀、

    我想让我们知道您即将进行的测试的结果。 不过、如果我们再次提供更深入的支持、查看原理图和实际输出行为的捕获将会很有帮助。