This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:加电时出现错误输出

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767848/dac8728-wrong-output-is-seen-at-power-up

器件型号:DAC8728

您好的支持团队、

在我们客户的电路板上、加电时会看到 DAC8728的错误行为。

[症状]
当电源被打开时、DAC8728的所有输出信号被固定至+满量程电压、大约每几十次被固定一次。
开机时出现症状。
即使在引脚 RSTN 未在上电时失效、也会发生这种情况。

如果它变为此状态一次、则无法访问外部总线。
此外、即使引脚 RSTn 被置为有效和置为无效、输出也不会被复位。
但是、如果引脚 CLRn 有效、则该周期的输出将为0。 当它被置为无效时,它们将返回到+full-scale 输出。

[ DAC8728的工作条件]
AVDD:+15V
AVSS:-15V
DVDD:+5V
IOVDD:+3.3V
REF - A 和 REF - B:+4.096V (由外部基准电压供电)
USB/BTC 上拉至 IOVDD、电流为 kΩ μ A
RSTSEL 上拉至 IOVDD、电流为 kΩ μ A
LDAC 被连接至 DGND (使用固定为低电平)

是否有任何可能的原因?
我想请您给我一些建议。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori、

    感谢您的查询。 我今天不能研究这个问题。 我明天会回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori、

    对拖延表示歉意。 该器件具有电源定序要求。 数据表的第41页对此进行了说明。 请检查您是否遵守了该规定。 我怀疑电源定序有问题。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Uttam、

    我还在查找有关电源定序的信息。 我看到 IOVDD/DVDD 应首先出现、然后是 AVDD、最后是 REF-x 引脚。 但是、在为每组引脚供电之间是否需要最短的时序?

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    没有特定的时序要求。 但是、您应该确保即使在斜升期间也能保持定序。 通常会发生电源按照数据表进行定序的情况、由于斜升时间不相等、它们可能会违反加电时的定序条件。

    您是否可以分享电源斜坡的示波器截图供我查看? 如果您也可以上传原理图的 DAC 部分的快照、这将是一个不错的选择。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam-San、
    对迟交的答复表示歉意。

    更改开机顺序后,症状似乎有所改善。
    如果 AVDD (+15V)的电压在 DVDD (+5V)和 IOVDD (+3.3V)稳定之前超过2.5V、则症状似乎更频繁。

    此致、
    M. Tachibana