This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:我们需要用于4通道 ADC 卡的信号调节部分的运算放大器

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2325, OPA320, PGA112, PGA2500, ADS131E04, ADS131A04, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773224/ads131e08-we-need-op-amp-for-signal-conditioning-section-of-4-channel-adc-card

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件:OPA2325OPA320PGA112PGA2500ADS131E04ADS131A04ADS1274
您好、先生、

我们正在开发称为4通道 ADC 卡的新项目

请为 以下部分推荐相关器件。 要求是这样的

1)。 低噪声放大器规格

电压噪声:10nV/√Hz

电流噪声:1fA/√Hz

极低的输入偏置电流

固定增益:40 dB

2)。 电荷放大器规格

电压噪声:10nV/√Hz

电流噪声:1fA/√Hz

极低的输入偏置电流

固定增益:40 dB

3)。 可编程增益放大器规格

0 至60dB 的可变增益、最小增益步长变化为1dB。

最低电源电压:±2.5V

4)。 抗混叠滤波器规格

具有单位增益的4或8阶椭圆 LPF 滤波器或黄油值 LPF 滤波器

截止频率:4kHz

5)。 4通道24位 ADC 规格

24位分辨率

支持同步采样

支持的最低采样率:12.8kHz

向我推荐适用于上述规格的运算放大器、PGA 和24位 ADC 相关器件。

特此附上我们的项目方框图供您参考。

e2e.ti.com/.../4-channel-Data-Acquisition-Card-block-diagram.pdf

注意:-所有运算放大器信号调节部分的电源电压均为±2.5V 或±5V

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmanan、


    我也会将此问题发布到放大器论坛、只是为了查看我的答案。 在该论坛中、我们主要处理出现的 ADC 问题、您可能希望获得 TI 放大器件方面更有经验的人员的推荐。 可通过以下链接找到放大器论坛:

    e2e.ti.com/.../14

    不管怎样、这里是我提出的一组答案。

    1.和2. 我不确定您需要从放大器中获得哪些其他规格、但由于输入电流噪声如此低、您将需要 JFET 放大器具有较低的值或 CMOS。 我认为 OPA320和 OPA2325器件接近或符合您所需的规格。

    3.只有少数 PGA 器件在如此低的电源下运行。 我认为其中一个是 PGA11x 器件集(搜索 PGA112)。 但是、这些器件具有有限的增益设置、不应由双极电源供电(因为数字输入是相对于接地的电压)。 我可以想到的另一个甚至接近的器件是麦克风前置放大器。 如果您查找 PGA2500、您可以阅读它的相关内容、但我不确定它是否适用于您的应用。 它具有1dB 的增益阶跃、在0和10dB 之间缺少阶跃、电源在±5V 下运行。

    4.我认为 TI 没有任何特定的滤波器、我也不知道这种滤波的任何特定设计。

    5、有几款器件具有这种数据速率、我认为 ADS131E04还可以、但您可能需要考虑更多规格。 根据数据速率、此处列出了可正常工作的器件。
    ADS131E04
    ADS131A04
    ADS1274

    但是、您应该注意到、随着数据速率的提高、噪声会增加。 在较高的数据速率下、由于噪声、您将无法获得等效的24位分辨率。 通读数据表并确定可接受的数据速率和噪声。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

            我们计划使用可编程增益放大器器件 PGA2500。

    ANA 我们还计划使用 ADC 器件:ADS131E04。

    PGA2500是否可以直接驱动 ADS131E04?

    此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmanan、


    我知道 PGA2500、并且已经了解过它、但仅适用于音频应用。 根据 ADS131E04和 PGA2500的规格、这两个器件似乎可以协同工作、包括 PGA2500数据表中提到的一些滤波。

    同样、我在音频应用中确实只看到了 PGA2500、尤其是作为麦克风前置放大器。 我认为、由于共模输入伺服的结构、输入阻抗相当低。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

           我们决定在该项目中使用 PGA2500。

    在数据表中提到、PGA2500在±5V 电压轨上的静态电流为±40mA。

    在工作时间内、PGA2500在 ±5V 电压轨上消耗的最大电源电流是多少?

    此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmanan、

    我想您已经将此内容发布到音频论坛、我认为它们是最佳信息来源。 但是、我认为根据数据表、PGA2500最大电流为±40mA、而典型电流为±30mA、这两个都是在正常运行期间。

    我通常支持 ADC 产品、而音频论坛将支持 PGA2500。

    吴约瑟