This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:适用于 ADC 和放大器的模拟输入与放大器;输出隔离与保护电路;DAC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, DAC80508, DAC80504, DAC8775, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767406/dac80508-analog-input-output-isolation-and-protection-circuitry-for-adc-dac

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件:DAC81408DAC80504DAC8775ADS125H02

您好、先生、

 

 我们在项目之一中使用4通道 ADC 和8通道 DAC。

该项目主要用于工业控制应用。

 
8通道 DAC 规格

·        每个通道最大 ±10V 模拟输出

·         16位分辨率

·        同步通道更新


4通道 ADC 规格

·         每个通道的最大输入电压为0-32V

·        24位分辨率


CPU 控制 ADC 和 DAC。

如何隔离模拟输入和输出?

应将隔离电路置于何处(无论是在 ADC/ DAC 之前还是之后)?

 

请向我们推荐相关的隔离电路器件。


此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    感谢您的查询。 为了完全隔离接口、最好执行以下操作:

    隔离 ADC 和 DAC 的数字接口、以免影响模拟精度。 和
    2.隔离电源

    您可以阅读以下文章/培训、了解隔离通常如何在工厂自动化和控制系统中实现:

    e2e.ti.com/.../how-to-design-fully-isolated-4-wire-sensor-transmitters
    e2e.ti.com/.../how-to-design-power-isolated-four-wire-sensor-transmitters
    www.ti.com/.../sszy018.pdf
    www.tij.co.jp/.../tiducu4.pdf

    希望这有助于回答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    希望最后一个帖子能有所帮助。 我忘记提到另外一点:

    由于您需要来自 DAC 的+/-10V 输出、DAC80508将需要外部放大器。 我建议改用 DAC81408。 该器件为16位8通道、输出可高达+/-20V。 请找到以下数据表的链接:

    www.ti.com/.../dac81408.pdf

    如果您对此有进一步的疑问、请告知我们。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

              我随附此项目方框图供您参考。

    e2e.ti.com/.../DATA-ACQUISITION-SYSTEM-BLOCK-DIAGRAM.pdfproject信息:-

    项目名称:数据采集系统。

    最终应用:工业控制应用。

         

    实际要求是4通道 ADC 和8通道 DAC。

    每个通道的模拟输入电压范围为(0 - 32伏)

    每个通道的模拟输出电压±10V。

    我们计划使用8通道 ADC 器件:AD4112 和8通道 DAC 器件:DAC80504。

    请推荐以下部分:

    1)。  建议使用模拟输入和输出保护电路。

    2)。 建议我们如何将输入从(0-32伏)衰减到(0-5伏)以满足 ADC 满量程电压范围。

    3)。 如果您有更好的4通道或8通道 ADC 和8通道 DAC 器件、建议您使用我们的器件。

    4)。 建议使用数字隔离电路器件。

    此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmanan、

    您和 Uttam 在此主题中讨论过的 DAC80508和 DAC81408是我们最现代的16位8通道 SPI 接口 DAC。 在这方面、它们将在偏移、增益和 INL 误差以及漂移方面提供最佳性能。 这两款器件均提供您所请求的同步更新功能。 DAC81408专门针对此应用进行了量身定制、因为它本身就能提供您所需的+/-10V 输出。

    我们在过去发布了参考设计、其中说明了 IEC61000-4保护电路、我认为您需要针对这些电路来保护此设计。 如果有其他测试、我们也需要了解这些测试。 否则、请参考以下参考设计(此设计适用于同时提供电压和电流输出的 DAC8775、但您只需参考文档中的 VOUT 电路):

    http://www.ti.com/tool/TIPD216

    为了推荐隔离器件、我们应该清楚地了解哪种数字特性对于任一 DAC 器件都很有用。 例如、DAC81408提供了几个额外的引脚、这些引脚在功能上不是使用器件所必需的、但是提供了额外的功能(LDAC、RESET、CLR、ALMOUT 等)。 随着输入和输出的数量的建立、可以研究隔离器件。 最后、最好在隔离论坛上单独发布相关帖子、由这些器件的专家提供支持。

    我将与 ADC 团队的其他人联系、帮助他们提供这方面的专业知识。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    对于模拟输入、我提供了一些器件建议和资源、您可以参考这些建议和资源:

    • ADS125H02 -此器件无需任何外部信号调节即可测量+/- 20V 电压。 我知道这不是32V、但我认为它仍然是一个不错的选择、因为您可以将它与具有较少衰减的外部衰减级结合使用。