This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:带 Xilinx 7000系列 FPGA 的 AFE7225

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763303/afe7225-afe7225-with-xilinx-7000-series-fpga

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

尊敬的团队:

请支持获取 Verilog/VHDL 代码、以便将 AFE7225与 Xilinx 7000系列 FPGA 搭配使用、

特别是在用于 Xilinx 的 Verilog 中使用 AFE7225 LVDS 的任何参考代码。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anush、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我已将您的请求转发给器件专家、并将返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anush、

    我们没有 AFE7225的任何 Verilog/VHDL 代码。
    我们使用 Altera Stratix IV FPGA 连接到该器件。 请访问以下网站、了解有关我们如何将电路板连接到此 FPGA 的更多信息。 这些信息可能会有所帮助。

    www.ti.com/.../TSW1400EVM

    优素福