This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:输入为±0.1mV 时、数据输出值不稳定

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766562/ads1148-unstable-dataout-value-in-case-of-input-0-1mv

器件型号:ADS1148

大家好

如果我们问 ADS1148、您会介意吗?

如果输入=±0.1mV、则 ADS1148的数据输出不是恒定值。
旁路电容不会对其产生影响。
客户告知如下;
-它不受噪声的影响。
-他们想知道 ADS1148是否自动调整它。
然后、即使电路是相同的、使用客户之前的产品也不会出现此问题。


如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    感谢您的发帖!

    客户是否使用单极或双极电源配置?
    增益是多少?
    测量之前是否正在执行任何校准?
    客户在输出上看到了多少变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander San

    非常感谢您的回复!
    现在、我们尝试从客户那里获取这些信息。
    但是、在客户复杂的情况下、我们无法获得所需的信息。
    我们收到后、我们会通知您。

    KIN 此致、

    大田松本