This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:多路同步

Guru**** 2754265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764838/ads52j90-multiple-synchronization

器件型号:ADS52J90

您好!

我的客户正在对 ADS52J90进行预量产评估。

它们使用多个 ADS52J90芯片并尝试同步芯片。

然而、同步误差有时在大约0℃时发生、当低于 T4~T8的时间超过典型条件(它们是最小值的10倍)时、同步误差会有所改善。

尽管 T4~T8似乎与芯片同步相关、但它是否正确理解?

如果没有、为什么通过更改电源序列来改善同步误差?

我们想知道更改电源序列是否正确、以解决同步错误。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    你过得怎么样?
    感谢您帮助 ADS52J90客户。
    我们将像客户提到的那样研究同步问题。
    我很快就会回复你。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    你过得怎么样?

    对于在低温下运行的 ADS52J90、

    我们建议:

    1) 1)写入寄存器地址= 0x0A 数据= 0x3000进行初始化(数据表的表43)

    2) 2)另请尝试增大 T5 (复位脉冲的宽度)。

    感谢您为客户提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈圣

    感谢您的支持。

    我们还有其他问题。

    1.您能告诉我 T5为什么会影响同步?

    2.如果系统时钟和 TX_TRIG 同时输入多个芯片、它们可能不会按如下所示的不同延迟时间同步。

      正确吗?    

    TX_TRIG 的下降沿是否与器件同步相关?

      (我们假设它不是。)

    4、将0x3000写入 0x0a 后、我们是否应该将0x0000写入0x0a?

      (我们假设这不是必需的。)

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    你过得怎么样?

    感谢您帮助客户使用 ADS52J90器件。

    首先、请确认以下序列、输入设置和寄存器设置  

    (用蓝色突出显示) 。

    因为它们是同步器件用途所必需的、并且非常重要。

    非常感谢!

    对于问题1:

    现在、我们还不知道问题来自哪里、

    我们怀疑在低温测试时 复位的时序

    器件可能需要更长的时间才能重置单元内的整个系统。

    到目前为止、我们建议客户尝试一下、 看看它是否有助于解决问题

    并且 还没有任何结论。

    对于问题2:

    只要系统时钟和 TX_TRIG 同时输入 多个芯片

    规格来确定的。 条件(要求:最小值=0.5ns ~最大值=0.4*ts)、

    它们应该能够同步

    但是、对于低温运行、如果这种情况 变得不同。

    抱歉、请让我与设计 团队联系、以便再次检查此问题。

    谢谢!

    对于问题3:

    否、TX_TRIG 的下降沿不执行任何同步操作。

    对于问题4:

    将初始化寄存器设置为(软件设置)地址= 0x0A、数据= 0x3000

    然后、它的寄存 器将自动清除为 Data=0x0000

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈圣

    感谢您的支持。

    我等待#2的答案。

    我还有一个问题。

    如果按如下方式输入多个 TX_TRIG 脉冲、则识别哪个触发器(A 或 B)?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    你过得怎么样?

    对于上一个问题#2:
    我们的设计团队回复如下:
    ===========
    它们需要遵循 TTX_TRIG_DEL、Tsu_TX_TRIGD 和 TH_TX_TRIGD 参数来满足时序要求。
    它在整个温度范围内有效。
    ===========

    对于多个 TX_TRIG 脉冲:
    只能识别触发器 B (最新)。

    谢谢!
    周末愉快!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈圣

    感谢您的支持。

    关于#2、我认为 TX_TRIG 脉冲应在前一个 SYSCLK 高电平期间上升、以按如下方式同步每个芯片。
    由于 TTX_TRIG_DEL 和 Tsu_TX_TRIGD 的总和比 SYS CLK 的1/2周期短、因此转换时序不会受到这些延迟的影响、因此应保持一致。

    >对于多个 TX_TRIG 脉冲:
    >只有触发器 B (最新)才会被识别。

    我明白了。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    你过得怎么样?
    请查看此处、我们的团队系统工程师提供了更详细的解释:
    谢谢!

    ===================
    TX_TRIGD"和 TX_TRIG 之间的延迟取决于
    应用 TRIG TRIG 时、或 ADC CLK 频率为。

    最大值为0.4TCLK、因此 TX_TRIG 设置时间
    最小值为0.4TCLK+0.6ns、请参见
    CLK 的 ADC 上升沿。

    保持时间最小值(=0.5ns)将是0.5ns 延迟+0.4ns =0.9ns
    请参见 ADC 上升沿。

    简单易用的配置是

    •TX_TRIG:宽度= 1个 ADC CLK 周期

    •TX_TRIG 与 ADC CLK 的下降沿对齐。

    •在延迟之后、较差的延迟为0.4TCLK、
    因此、我们仍然有0.1CLK 作为设置时间。
    对于高达80MHz 的 CLK、0.1CLK=1.25ns 仍处于运行状态
    0.6ns 的设置时间。

    •短接延迟为0.5ns。
    因此保持时间为0.5ns、仍然满足要求
    H_TX_TRIGD 的0.4ns 保持时间。

    •我知道这是理论计算。
    ===================

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈圣

    感谢您的支持。

    我有任何问题。

    >•TX_TRIG 与 ADC CLK 的下降沿保持一致。  

    从 CLK 的上升沿到 ADC CLK 的下降沿之后怎么样?

    >•短接延迟为0.5ns。  
    >因此保持时间为0.5ns,仍满足 H_TX_TRIGD 的0.4ns 保持时间。

    延迟(0.5ns)和保持时间为何令人担忧?

    我认为每一个都是依赖的。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、
    你过得怎么样?
    谢谢!
    是的、我会再次将您的问题提交给我们的团队系统工程师。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈圣

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、
    你过得怎么样?
    是的、我正在为您准备一些图
    但可能需要1-2天的时间。
    然后、我很快会将其发送给您。
    很抱歉耽误你的时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    e2e.ti.com/.../TX_5F00_TRIG_5F00_real_5F00_setup_5F00_Plot_2800_to_5F00_Kuramochi_2D00_san_2900_.pdfHere是随附的更详细的说明。

    它可以在下降沿显示对齐、并且1个时钟周期为保持和设置时间提供足够的裕量。

    感谢你的等待。

    祝你度过美好的一天!

    此致、