This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224REVM-PDK:具有可选中心频率的全差动带通滤波器

Guru**** 2534430 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS9224REVM-PDK, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776907/ads9224revm-pdk-fully-differential-band-pass-filter-with-selectable-centre-frequency

器件型号:ADS9224REVM-PDK
主题中讨论的其他器件:THS4551ADS9224R

我们正在使用 ADS9224REVM-PDK 电路板上的 THS4551查找全差动带通滤波器的设计参考设计或一些概念。 需要将500kHz 块中的中心频率从0Hz 上下移动到10MHz (或大约)。

我们有一个简单的应用电路、它是多个旋转天线、我们通过变压器进行匹配、并馈入 ADS9224REVM-PDK 板上的 THS4551差动放大器、然后从提供的工具中获取 FFT 结果、这种工具效果非常好! 我们要做的是在天线之后制作一个带通滤波器、并将其放置在 THS9224 EVAL 之前。  

在我们将一个简单的带通滤波器馈入评估板以进行测试/实验之前、我们正在努力用一些概念来阻止对采样有很大影响的带外信号。 例如500kHz 带宽、选择范围包括0-500kHz、500kHz-1MHz、1MHz 至1.5MHz、1.5MHz 至2MHz。 滚降不必太大、我们只需要在频带外有几 dB 衰减、这会继续滚降、因此进一步超出频带的衰减会越来越多。

这不是应用程序、它只是测试/描述我们所需功能的简单方法。 有什么想法/帮助/参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    感谢您发帖并关注我们的全新 ADS9224R!

    我快速搜索并找到了一个参考设计、该设计使用 THS4551作为输入频率高达100kHz 的有源带通滤波器。

    用于仪表鉴定的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计

    另一种选择是从 Allen Avionics 购买一些无源带通滤波器。 我们经常在实验室中使用这些滤波器来消除信号发生器引入的信号谐波和其他噪声。 这些滤波器专为特定输入频率而设计、并且所有信号谐波的衰减相对较高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我已经看到了该解决方案。 问题在于如何使其可选中心频率。 制造一些滤波器是没有问题的、制造一个不会超昂贵的可编程高 Q 滤波器会更加困难。 数量以千赫为单位、成本很重要。

    我有一些解决方案可以用于某些发展、但希望获得不同于/优于我当前概念的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    很抱歉、我在这里没有更多帮助。 我建议将您的问题发布到 放大器论坛 、因为他们可能有其他想法。

    此致、