主题中讨论的其他器件:ADS1263、 TIPD188
大家好、我对 TI ADS1263非常陌生、我在读取数据时遇到了问题。
如果我为 AIN0-AIN1提供2mV 至15mV 的电压、我有随机数据(这是一种不受电压影响的高频波)、但如果我将引脚接地、我可以看到差异(因此我认为我的 AD 是"侦听")。
我将 AIN0和 AIN1接地并检查了逻辑分析仪的信号:MOSI 始终处于活动状态是否正常? 无论是否使用 DVCC、似乎都没有差异、而如果我不提供 AVCC、信号消失。
注意:我在记录 信号时启动了 MCU、因此系统 在大约2秒后发送信号。