This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:对4mA 至20mA 电流环路变送器参考设计有疑问- TIDUAM6

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776591/dac161s997-doubts-in-the-4-to-20-ma-current-loop-transmitter-reference-design---tiduam6

器件型号:DAC161S997

你(们)好。

请回答以下问题:-

1.我参考了"4-20mA 电流环路变送器参考设计- TIDUAM6"。 请参阅文件第16、17/27页。 下面描述中的等式6表示 Iout = Iin + Ir21 + Ir22、而我认为它必须是 Iout = Iin = Ir21 + Ir22。 请说明我的结尾是否有问题

请您详细说明文件图12下的说明。 2.5V 是如何作为参考值出来的、为什么不是其他值呢?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    1.你是对的。 流入输入的所有电流均构成 Iout。

    这不是一个确切的值,但主要是因为2.5V/250=10mA,10mA*49.9ohm =.5V,这小于打开 Q2所需的 VBE。 因此、在2.5V 的差异下、所有电流将流经 Q3。 这可以被视为最大正常工作电流。

    该电路的工作方式是、当电流不受限制时、由于 VBE 过高、电流流流过 Q3。 在 R21两端的电压为0.6V-0.7V 的特定点、Q2将导通并开始下拉 Q3的基极。 当然、当这种情况发生时、它不是打开或关闭的、而是达到一个工作点、将电流限制在一个近似值、即 VBE/R21 = 0.7V/49.9 = 14mA。 确切的电流限制将取决于 BJT 的属性。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的详细信息。
    我会继续努力,并在日后提出任何问题时再向各位提出。

    你好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    1.您能否详细说明在 DAC161S997 IC 的基极引脚上实现晶体管的确切原因?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    基极引脚上的晶体管由内部放大器控制以调节回路电流值。 流经该晶体管的电流是达到所需环路电流值所需的"额外电流"。 因此、如果板载电路的运行需要1mA 的电流、并且环路电流设置为4mA、则3mA 将流经此路径以构成总电流。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢 Garrett。