This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:配置偏移校正器块

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765950/adc32rf45-configuring-the-offset-corrector-block

器件型号:ADC32RF45

有关问题的答案似乎不正确。 在我的代码中、我成功地使用了基于表53和54的值。 今天上午、我收到了一个客户的支持问题、该客户试图使用表118中的值、但没有成功。 通过使用我建议的与表53/54相匹配的值、他们获得了所需的结果。

根据我的经验、将这些值写入偏移校正器页面中的地址0x6068具有以下效果-

0x22 -校正器被启用
0xA2 -校正器冻结
0x26 -校正器已旁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给设备专家。 我们很快会回来。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Chloe。

    此致、
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayush、

    你是对的。 表53和54正确。

    在步骤3中、为了冻结校正块、应将其改为"地址6068h、值 A2h"、而不是"地址6068h、值 C2h"
    在第1步中、为了绕过校正块、应该是"地址6068h、值26h"、而不是"地址6068h、值46h"

    我很抱歉造成混淆。 我们将在下一次数据表更新中对此进行更正。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    非常感谢您的确认。

    此致、
    Ayush