This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:VCO 旁路模式下的最小采样率?

Guru**** 2535230 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768059/dac38rf83-min-sample-rate-in-vco-bypass-mode

器件型号:DAC38RF83

大家、我正在与客户一起使用该器件。 当使用外部全速率时钟(VCO 旁路模式)时、DAC38RF83的最小采样率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannan、

    从数据表第7.6节中、最小采样率为100MHz。 但还需注意的是、JESD204B 接口的最小串行器/解串器速率为781.25MHz、因此根据您使用的 LMF 模式、串行器/解串器速率可能会将最小采样率限制为高于100MHz

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eben。