This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:有关装置正确接地的问题

Guru**** 2927900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763847/adc34j45-a-question-about-proper-grounding-of-the-unit

器件型号:ADC34J45

你(们)好

我将 ADC34J45EVM 与 TSW14J56EVM 搭配使用。

我想问、如果设备连接到户外的电源、是否需要将设备接地。 我担心可能的 ESD 或其他因素可能会对电路板产生负面影响。

如果是、如果您能帮助我正确地执行该操作、我将不胜感激。

将两个装置上的 GND 连接到接地是否正确?

此致。

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    很抱歉耽误你的时间。 我已将您的问题转发给设备专家、他将回复您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    虽然我不知道您具体面临什么条件、但我想说、两个装置都有接地是可以的。 您正在使用单独的电源为两个 EVM 供电?

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢你的答复。

    是的。 每个 EVM 都连接到单独的电源。 让我稍微澄清一下、天线信号连接到 ADC EVM 的其中一个通道。 由于天线放置在室外、我担心它可能会对电路板产生负面影响。

    我们在实验中有接地、但我不确定如何将其连接到电路板、尤其是电路板上的哪个插座。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    如果您在 ADC34J45EVM 和 TSW14J56EVM 上使用桶形插头连接器(+5VDC)、并且这些连接器共用相同的接地端(连接到接地端)、我认为这就足够了。

    如果您期望高/低电压可能会到达模拟输入端、则可能需要考虑使用缓冲器或某种信号调节。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    是的、我将为设备使用两个单独的典型桶形插头连接器。

    还有一个问题。 实际上、我们用于适配器的墙上插座上没有接地!

    我们在实验中有一个单独的接地。 是否可以使用适配器并将一条单独的电缆从该接地端连接到电路板上用于接地的特定位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    mini-USB (ADC34J45EVM 上的 J18)外壳可能是一个好地方、因为 所有4 个"安装焊盘" 都连接到电路板接地端。 您还可以连接到接地测试点、如 TP9和 TP20。

    同样、对于 TSW14J56EVM、USB 连接器(J9)和电路板上的各种接地测试点(TP5、TP18、TP25、TP33等)也可以正常工作。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Dan