This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3085EVM:更改采样率

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, ADS5402, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767793/tsw3085evm-change-the-sampling-rate

器件型号:TSW3085EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3482ADS5402LMK04828

您好!
我使用 TSW 3085作为 Tx、使用 TSW 1266作为 Rx。 使用采样率等于用户指南(614、4M)的信号、我获得良好的 SNR、接收到的信号与发送的信号相同。
我对采样率有疑问。 要更改采样率、我必须在 TSW308x 评估模块中更改哪个选项? 和 TSW1266评估模块? 在 HSDC 专业版中编写不同的速率不起作用、我认为我需要更改评估模块中的某个内容以更改采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您将需要相应地调整 TSW3085内插和时钟速率以及 TSW1266时钟速率。 请分别参阅各个 EVM 的用户指南和数据表。
    您还可以参考有关 DAC 和 ADC 的基本培训、了解采样率和内插/抽取
    www.ti.com/.../slaa523

    www.ti.com/.../slaa510.pdf

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我需要在 TSW3085软件控制中找到插值和时钟速率。 如果发送的图形速率不同、则无法调整采样率。

    例如、使用测试文件:

    如果我使用 WCDMA_TM1_复合 IF30MHz_Fdata614.4MHz_1000.TSW、并且我在 HSDC 专业版中将数据速率设置为614.4 M、我可以在频谱分析仪中看到相同的信号。

    如果我使用 WCDMA_TM1_复合 IF30MHz_Fdata307.2MHz_1000.TSW、并且我在 HSDC 专业版中将数据速率设置为307.2 M、则在频谱分析仪中看不到相同的信号。 我看到具有半带宽的信号。

    我想知道我在 TSW3085软件控制中的什么位置可以找到插值和时钟速率选项。 它是否在 LMK4800控制中? 是否处于高级状态? 它是输入吗? 它是在数字中吗? 它是输入中的吗? 我正在发送一个速率设置为614.4 M 的 TSW3085控制的图像。我在手册中找到了它的工作原理说明、但我没有找到 TSW3085软件控制中必须切换的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内插率位于数字中:

    如果您使用的是 TSW1400、则需要对 FPGA 时钟进行另一次调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们知道:数据速率 x 内插= DAC 采样率。

    使用 DAC3482_1228p8MHz_2xInt_NCO_30MHz_SINGLE_SYNC_SOURC_MODE 时、插值为2倍。

    使用 WCDMA_TM1_SPICLIF30MHz_Fdata614.4MHz_1000.TSW 并在 HSDC 专业版上设置614.4SPS、系统将完美工作。

    使用 WCDMA_TM1_复合 IF30MHz_Fdata307.2MHz_1000.TSW 并插值4倍的实数无法完美工作。 带宽是错误的、频谱重复了很多次

    仅当我设置数据速率614.4M 时、系统才能正常工作。

    我的疑问是:为了让系统以307.2M 的速率运行、我必须更改什么? 和更低的速率? 我必须在 TSW 3085软件控制中更改哪个选项? 很抱歉、答案很明显、但我在任何手册中都找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最好保存并发送您的配置文件以进行审阅。

    基本而言、除了内插更改之外、对于使用 HSDC PRO 进行的 TSW1400评估、您还需要更改以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 在频谱分析仪中、Tx 现在以76.8M 的采样率运行。

    在 Rx 中、我使用 TSW 1266。 在 Tsw1266 GUI 上、为了获得76.8M 速率、我应该更改哪些选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS5402只有非抽取和2倍抽取模式。 对于非抽取模式、您必须将 ADC 的采样率更改为76.8MSPS;对于2x 抽取模式、您必须将 ADC 的采样率更改为76.8MSPS*2。

    为了您的学习体验、我建议您从原理图以及 TSW1266EVM 上 ADS5402和 LMK04828器件的数据表中进行一些研究、以确定适合您应用的配置。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我更改时钟输出2和3、我的采样率会发生变化、但我无法达到77、8M 的 SPS。 我阅读了用户指南、但它们显示的是614,4SPS 的采样率。 如何达到77、8 M 的比率?

    我正在发送我使用的寄存器。

    e2e.ti.com/.../LMK04808_5F00_614p4M_5F00_Single_5F00_Loop.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能描述您必须自行配置的高级设置。 您必须离线与时钟团队(论坛)合作以设置您自己的 LMK04800设置

    您需要调整 PLL 环路1以仍然接受来自 TSW3085的61.44MHz 时钟、以确保 TSW3085与您的 TSW1266同步、从而实现 DPD 的相干观测路径

    2.您将需要调整 PLL loop2 VCO,以便时钟分频器输出将时钟分频为77.8MHz。

    LMK04800中的以下两个主要设置是您需要调整的设置。  

    遗憾的是、该论坛不适用于讨论系统设置(适用于您的整体发送器和观测接收器设置)以及时钟设置。 这是一项您必须自行完成的开发任务。 我只能为您提供一些继续操作的提示。 祝您的项目顺利!

    1。