This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:ADS1278-HT 和 ADS1278-EP

Guru**** 2536570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-EP, ADS1278-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766220/ads1278-ht-ads1278-ht-and-ads1278-ep

器件型号:ADS1278-HT
主题中讨论的其他器件:ADS1278-EP

您好!

我想知道 ADS1278-HT 和 ADS1278-EP 的关系。

 ADS1278-HT 器件是否与 ADS1278-EP 排序?  

或者 、ADS1278-HT 和 ADS1278-EP 是否不同原理图或工艺?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EP 和-HT 器件是商用版本的衍生产品、具有用于表征的扩展温度范围。  更换裸片以处理高温并不少见。  但是、器件功能和特性在两者之间应保持不变。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yots-San、

    感谢你的答复。

    因此、ADS1278-HT 和 ADS1278-EP 是否为通用裸片? 或者不是?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有 NDA 和对需要此类信息的动机的了解、TI 不会发布此类信息。 您是否希望我在公共论坛上直接与您联系、以便进一步讨论此问题?

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian - San、

    感谢你的答复。
    我发送了私人邮件、因此请检查。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。 我将结束这一主题并继续私下讨论。

    Christian