This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:默认启动模式下的功耗(无配置)

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764137/ads8319-power-consumption-at-default-start-up-mode-no-config

器件型号:ADS8319

尊敬的团队:

您能否就以下客户问题提供建议:

  1.  在  使用 SPI 引脚进行配置之前、仅将该引脚连接到电源轨(+VBD = 0V)时、上电时引脚+VA (5V)的电流消耗是多少?
  2.  在 使用 SPI 引脚进行配置之前、在加电时+VBD 也连接时、引脚+VA (5V)的电流消耗是多少?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    关于问题2、在器件以+VA 和+VBD 加电后、它将进入典型电流为50nA 的断电模式。

    对于问题1、您可以预期在+VA 上看到大约4-5mA 的电流、直到+VBD 达到至少1V。  (最初调查时请参阅以下详细信息)

    根据设计团队和实验室测试结果、可以提供+VA 或+VBD、而不会对  器件造成损坏。  但是、在测试过程中发现了一种异常情况。

    当+VA 在+VBD 之前供电时、通过+VA 的电源电流在空闲时增加到4-5mA (采样率为500KSPS 时、该电流水平与 ADS8319的电源电流相当)。  此电流持续到+VBD 上升到至少1V。  在+VBD 打开后、如果它再次关闭、除非切换+VA 电源、否则该电源电流不会再次出现。

    此电流不会损坏器件、但是、客户应注意在"模式"这一奇数操作期间的额外功耗。  为了避免额外的功耗、如果可能、+VBD 应提供+VA。  如果后来关闭了+VBD、器件内部节点的内部偏置将不会使器件进入此较高功耗模式。


    如果客户有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Keith N.

    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。
    感谢 Keith 的支持。
    此致、
    NIR